Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, TIDA-050045, TPS23753
主题中讨论的其他器件: TPS23753、TPS23730
大家好、
TIDA-050045 完全符合我们的要求、但"适配器输入电压范围"除外。
在 TIDA-050045中、 适配器输入电压范围: 37V - 57V
我们的要求 : 10 V - 14 V (典型值12 V) DC 适配器,因此 DC-DC 转换器输入电压范围- 10 V - 57 V
1)请告知我们、直流/直流转换器初级侧中需要使用合适的 MPN 进行更换的元件列表、使这些元件能够满足 我们的 要求 。
2)在诸如直流/直流和光电耦合器反馈部分的次级侧等其他部分中需要进行任何组件更改?