This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050045:12V 直流适配器输入的设计变更

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, TIDA-050045, TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1252269/tida-050045-design-changes-for-12v-dc-adapter-input

器件型号:TIDA-050045
主题中讨论的其他器件: TPS23753、TPS23730

大家好、
TIDA-050045 完全符合我们的要求、但"适配器输入电压范围"除外。  
在  TIDA-050045中、 适配器输入电压范围: 37V - 57V
我们的要求 : 10 V - 14 V (典型值12 V) DC 适配器,因此 DC-DC 转换器输入电压范围- 10 V - 57 V

1)请告知我们、直流/直流转换器初级侧中需要使用合适的 MPN 进行更换的元件列表、使这些元件能够满足 我们的 要求 。  
2)在诸如直流/直流和光电耦合器反馈部分的次级侧等其他部分中需要进行任何组件更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama、  

    感谢您关注 TIDA-050045!
    对于较低的适配器输入电压、我建议您查看这份文档 SLVA306。 名称中提到了一个特定的 IC (TPS23753)、但它也适用于 TPS23730。  

    https://www.ti.com/lit/an/slva306a/slva306a.pdf

    TIDA-050045当前的配置与文档中提到的选项1类似、将其限制为仅使用48V 适配器。  
    根据您的要求、您 需要考虑 将此配置更改为 选项2或3。 两者各有优缺点、但具体取决于您的设计优先级。  

    此调整将主要影响适配器电路相对于 IC 和电源电路的连接位置。

    此致!  
    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-050045中、 是否使用选项2 (连接到 RTN)通过"或"方式连接适配器?
    选项3不适合我们、因为我们的要求低于
    I)变压器输出- 5V
    II)直流适配器电压- 10-57V 宽范围适配器
    由于我们的下游元件具有5V 输入电压范围、因此我们无法使用10-57V 宽范围直流适配器。 因此、适合我们的唯一选项是选项2、该选项用于 专为48V 直流适配器输入电压而设计的 TIDA-050045。
    由于 TIDA-050045中的直流适配器输入 为48V、因此直流/直流转换器的输入电压范围为37-57V。 但是、当我们使用10-57V 直流适配器时 、直流-直 流转换器的输入电压范围 变为 10-57V。

    您能 建议部件列表和 合适的 MPN   当直流/直 流转换器的输入电压范围从 37-57V 更改为10-57V 时、需要在 TIDA-050045中进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama、  

    抱歉、是的、您是正确的。 TIDA 设计具有 方案2。  
      那么、位置没有变化。 应调整以下部件:

    应更改 R10以保持1:5与 R11的比率。 大约22k 欧姆的电阻就足够了。 (

    应更改 R14以保持与 R19的比率1:2.6。 大约38k 欧姆的电阻就足够了。

    T2需要更改为 额定电压为10 - 57V 的直流/直流转换器:

    L3需要更换以适应、约15 μ H。

    元件
    指示符

    建议的 MPN 制造商
    R10 22千欧 CRCW060322K0JNEAC 威世达勒
    R14 39千欧

    CRCW060339K0JNEA

    威世达勒
    T2 9 - 57V (V_IN) 7491196501 伍尔特·伊洛尼克
    L3 15 μ H 744042003 伍尔特·伊洛尼克



    最佳、Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama、  

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂