This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:AM273x 的预编译 TDM 演示刷写失败

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020047, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1254882/tida-020047-flashing-prebuilt-tdm-demo-for-am273x-failed

器件型号:TIDA-020047
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我们根据 TIDA-020047参考设计生产了电路板。

我们成功从 ROM 引导加载程序获取打印内容。

当我们开始刷写过程时、我们收到闪存验证失败的错误。

我使用不同的电路板进行了测试、得到了相同的结果。

电路板上是否有任何特定的硬件配置、使其正常工作、如移除电路板上的上拉或下拉电阻?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    我已将此邮件转发给我们的软件组以获得此处的帮助。

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我修改了 UART uniflash 应用程序以从闪存中读取写入 QSPI 闪存的数据块、转到第二个 UART、我发现它始终等于0xEE、QSPI 中存储的数据已损坏。

    我还尝试发出擦除闪存命令、然后写入应用程序、得到相同的结果。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假定客户能够使用其他 线程中的解决方案解决主要问题、从而关闭此线程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们基于 TIDA-020047生产的电路板能够在闪存模式下成功刷写图像、无需我知道的其他修改。 我担心这可能是您电路板上的硬件问题。  存在一个问题、即看门狗计时器有时可能会过早关闭器件功能、但通过在电路板背面第三排针孔的右侧放置一个1000 Ω 电阻器来规避此功能、如下图所示。 闪存模式不需要进行这种修改、但您可以尝试查看这是否对您的问题有所帮助。 同时、我将与硬件团队讨论如何验证您的电路板的选项。 感谢您的耐心等待  

    此致!

    布会扬  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Buhiyan:

    我们制作了电路板、但在写入数据 I read 始终为0xEE 后、我们面临 QSPI 存储器的刷写问题。

    在生产电路板时、我们得到了电路板中的所有电阻器焊盘、并且我们已经将其中一个电阻器移除以使闪存引导模式正常工作、并且我们从引导加载程序获得了迹线。

    您能否与我们分享为使电路板 TIDA-020047的硬件配置正确而应删除的电阻器列表?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    TIDA-020047 页面上有一个 BOM、指示应/不应填充哪些器件。  您安装了哪个闪存设备?

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    谢谢、我会检查一下。

    我有两个板、一个带有 MX25、另一个带有 GD25、但我具有相同的行为。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    请提供闪存的完整器件型号、或确保其位于 TI 建议列表中。

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    GD25Q64CW2G 和 MX25V1635FZUS03。

    我查看了 BOM、并且认为我必须删除数量范围为0的所有器件。

    请确认我是否应该这样做?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    没错。  如果 BOM 数量为零、则不应安装这些器件。  此外、您应该移除 R49、正如我们之前所讨论的那样。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我从新电路板上移除了数量为零的所有器件、并且出现了相同的问题。

    使用预生成的二进制文件刷写器件时出现相同的错误。

    谢谢。