主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
我们根据 TIDA-020047参考设计生产了电路板。
我们成功从 ROM 引导加载程序获取打印内容。
当我们开始刷写过程时、我们收到闪存验证失败的错误。

我使用不同的电路板进行了测试、得到了相同的结果。
电路板上是否有任何特定的硬件配置、使其正常工作、如移除电路板上的上拉或下拉电阻?
感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们根据 TIDA-020047参考设计生产了电路板。
我们成功从 ROM 引导加载程序获取打印内容。
当我们开始刷写过程时、我们收到闪存验证失败的错误。

我使用不同的电路板进行了测试、得到了相同的结果。
电路板上是否有任何特定的硬件配置、使其正常工作、如移除电路板上的上拉或下拉电阻?
感谢您的帮助。
假定客户能够使用其他 线程中的解决方案解决主要问题、从而关闭此线程
您好!
我们基于 TIDA-020047生产的电路板能够在闪存模式下成功刷写图像、无需我知道的其他修改。 我担心这可能是您电路板上的硬件问题。 存在一个问题、即看门狗计时器有时可能会过早关闭器件功能、但通过在电路板背面第三排针孔的右侧放置一个1000 Ω 电阻器来规避此功能、如下图所示。 闪存模式不需要进行这种修改、但您可以尝试查看这是否对您的问题有所帮助。 同时、我将与硬件团队讨论如何验证您的电路板的选项。 感谢您的耐心等待
此致!
布会扬 
尊敬的 Buhiyan:
我们制作了电路板、但在写入数据 I read 始终为0xEE 后、我们面临 QSPI 存储器的刷写问题。
在生产电路板时、我们得到了电路板中的所有电阻器焊盘、并且我们已经将其中一个电阻器移除以使闪存引导模式正常工作、并且我们从引导加载程序获得了迹线。
您能否与我们分享为使电路板 TIDA-020047的硬件配置正确而应删除的电阻器列表?
谢谢。
您好、Amine:
TIDA-020047 页面上有一个 BOM、指示应/不应填充哪些器件。 您安装了哪个闪存设备?
此致、
布赖恩