主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
我们生产 TIDA-020047 基于 TI 参考设计。
我们试图实现 AM273x 的首次刷写过程、但未成功。
我们刷入了 XDS 110探针、并且能够在电路板上电后获得 VCOM。

之后、我们尝试使用预编译的毫米波演示"am273x_mmw_demoTDM.appimage"来刷写 AM273x、我们使用了 uart_uniflash.py 脚本、如下所示:
Python uart_uniflash.py -p COM17 --cfg= default_sbl_qspi.cfg
正在解析配置文件...
正在解析配置文件...成功。 找到3个命令!!!
正在执行命令1/3...
找到闪存写入器...正在发送 sbl_prebuilt/am273x-evm/sbl_uart_uniflash.release.tiimage
发送 sbl_prebuilt/am273x-evm/sbl_uart_uniflash.release.tiimage:0%||0/53542 [00:00:00
[ERROR] XMODEM 发送失败、EVM 无响应或响应错误或用户已取消、
对 EVM 进行下电上电、然后再次运行此脚本!!
为 default_sbl_qspi.cfg 以指向毫米波演示应用图像。
您能帮助我们找到 AM273x 闪存问题的解决方案 吗?
此致、
MedAmine。