This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM273x 首次刷写

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020047, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1251917/first-time-flashing-of-am273x

器件型号:TIDA-020047
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我们生产  TIDA-020047 基于 TI 参考设计。

我们试图实现 AM273x 的首次刷写过程、但未成功。

我们刷入了 XDS 110探针、并且能够在电路板上电后获得 VCOM。

之后、我们尝试使用预编译的毫米波演示"am273x_mmw_demoTDM.appimage"来刷写 AM273x、我们使用了 uart_uniflash.py 脚本、如下所示:

Python uart_uniflash.py -p COM17 --cfg= default_sbl_qspi.cfg

正在解析配置文件...
正在解析配置文件...成功。 找到3个命令!!!

正在执行命令1/3...
找到闪存写入器...正在发送 sbl_prebuilt/am273x-evm/sbl_uart_uniflash.release.tiimage
发送 sbl_prebuilt/am273x-evm/sbl_uart_uniflash.release.tiimage:0%||0/53542 [00:00:00
[ERROR] XMODEM 发送失败、EVM 无响应或响应错误或用户已取消、
对 EVM 进行下电上电、然后再次运行此脚本!!

为  default_sbl_qspi.cfg 以指向毫米波演示应用图像。

您能帮助我们找到 AM273x 闪存问题的解决方案 吗?

此致、

MedAmine。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其他信息:

    I 已连接:

    • 闪存位置的 SOP2跳线
    • XDS 电源跳线
    • LDO 跳线处于 ON 位置

    祝你一切

    顺利。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    由于这是您构建的电路板、您是否加载了引导加载程序?

    CCS 目录中: C:\ti\ccs1220\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110

    C:\ti\ccstheia110\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110
    Xdsdfu.exe -m
    Xdsdfu.exe -b boot_loader.bin -r
    Xdsdfu.exe -m
    Xdsdfu.exe -f firmware_3.0.0.22.bin -r

    您的位置和文件名可能不同。

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们已将 XDS 探针刷入固件、并得到 COM 端口(应用程序/辅助)列表。

    然后、我们未能从 Am273引导加载程序中获取打印件以继续执行 SBL 和应用程序闪存操作。

    您能否为我们提供首次刷写过程(硬件配置和软件工具)应遵循的所有步骤?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我从电路板上移除了 R49和 R46电阻、从而通过将跳线 J6设置为刷写模式来启用刷写模式:

    SOP0 ==>1、SOP1 ==>0、SOP2=>1

    通常,我应该看到 Rom 引导加载程序跟踪(CCCC.....) 当我连接到 XDS110 VCOM (应用程序 COM 端口、115200的波特率)时。

    但我看到数据损坏:

    我无法使用 uart-uniflash.py 脚本来刷写 SBL 和应用程序映像。

    对于如何调试和解决此问题、您有什么建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我在 J8中的 TX 引脚上连接了一个逻辑分析仪、以在刷写模式处于运行状态时监控 AM273x MCU 发送的数据。

    我将分析器配置为以115200的波特率解码 UART 帧、然后我得到帧错误:

    等待您的建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    我可以帮助进行硬件设计、但对于软件、我将请求一些额外的支持。

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    现在、我们能够从引导加载程序获取跟踪。

    在这之后、我们第一次按照步骤进行刷写、执行此命令后出现闪存验证错误:

    我在第二个电路板上尝试了该命令、结果出现了同样的错误。

    请帮我们解决这个问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假定客户能够使用其他 线程中的解决方案解决主要问题、从而关闭此线程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还在等待一个建议。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们基于 TIDA-020047生产的电路板能够在闪存模式下成功刷写图像、无需我知道的其他修改。 我担心这可能是您电路板上的硬件问题。  存在一个问题、即看门狗计时器有时可能会过早关闭器件功能、但通过在电路板背面第三排针孔的右侧放置一个1000 Ω 电阻器来规避此功能、如下图所示。 闪存模式不需要进行这种修改、但您可以尝试查看这是否对您的问题有所帮助。 同时、我将与硬件团队讨论如何验证您的电路板的选项。 感谢您的耐心等待  

    此致!

    布会扬  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Buhiyan:

    我们测试了此配置、但具有相同的行为。

    等待您的响应、谢谢。

    此致。