This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:TINA-TI 适用于我的电路、但 PSpice 无法仿真相同的电路

Guru**** 2614705 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1256355/pspice-for-ti-tina-ti-was-okay-for-my-circuits-but-pspice-is-not-able-to-simulate-the-same-circuits

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

尊敬的工程师

最近我下载了 PSpice for TI、并尝试对我绘制的电路进行仿真。
TINA-TI 可以仿真电路、但 PSpice 无法仿真。

我找不到原因...

如果可以、请提供一些解决该问题的提示。


此致  
 埃德加德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgard:

    您是否要同时共享 TINA-.pspcie 文件和 tsc 项目存档?

    如果愿意、您可以通过私人消息发送邮件。

    谢谢。
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Edgard、

    请按照以下常见问题解答中的步骤共享您的项目。 这可让我们查看您实例化的所有仿真。 如果您愿意、也可以通过私人消息将其发送给我。

     https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/969692/faq-pspice-for-ti-how-do-i-share-pspice-for-ti-projects 

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Edgard、

    PSpice for TI 不区分大小写。 这意味着、放置1M 电阻将使它们的电阻值为1毫欧。 如果它们为1兆欧、则应声明为1MEG。

    此外、如果您在3.3V 单电源下工作、您需要让电路在1/2 Vs 处正确偏置。 您可以在交流电压源上添加额外的直流偏置或设置一个直流值(最好为1/2 Vs、1.65V)。

    如果仍有困难、它也可能有助于启用自动收敛。 在仿真设置下的选项/自动融合下、您可以选中自动融合框。

    最后一点、对于探测窗口、配置为"show last plot"。 这在您能够输出图表的情况下非常有用、因此您下次可能会看到相同的图表。 在您获得第一次仿真之前、我会在打开的原理图上显示所有标记。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞

    感谢您的建议。 我就像您提到的那样尝试。
    我可以仿真电路、但结果很奇怪。

    她似乎在想什么。 特别是、我使用了"3.3V"电压源、但结果是100V…… 奇怪!
    "我知道了。"
       

    如果可以、请再次向我提供一些建议。

    此致  

     埃德加德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Edgard、

    对于交流仿真、通常您会尝试查看电路的交流增益。 在本例中、您将放置一个 DB 幅度的电压探头。 可以通过两种不同的方法实现此输出。

    如果您想查看正弦输入输出上的增益、我会将 VSIN 作为输入、并进行瞬态仿真。 瞬态仿真将向您显示进入电源轨时放大器正常轨道。

    1. 双击跟踪的名称、而不是"V (U2:OUT)"、将其更改为"DB (V (U2:OUT)"
    2. 或者在原理图中、依次转到"PSpice、Markers、Advanced"、"dB Magnitude of Voltage"

    注意:这是在完整 PSpice 中、我已经对任务栏进行了一些配置、使它们看起来可能略有不同、但基本导航应该是相同的。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞

    谢谢您、我可以很好地对电路进行仿真。  

    此致  
     埃德加德