This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110ET:XDS 110的源代码

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1257614/lp-xds110et-source-code-for-xds-110

器件型号:LP-XDS110ET

XDS 110 (或任何其他 TI 仿真器)是否是开放源码? 如果可以、我在哪里可以找到源代码? 据我所知、它是在 TM4C129微控制器上实现的、因此它完全基于软件的仿真器。 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    hui zhou4 说:
    是 XDS 110 (或任何其他 TI 仿真器)开放源码吗?

    它不是开源的、也不是免费提供的。 您对获取来源有何兴趣?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我的兴趣是两个方面:

    1.自我教育

    2.能够针对我自己的自动化测试环境对其进行定制(因为硬件随时可用)。 是否有任何公开可用的等效工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何可公开获得的等效版本?

    您可以尝试 XDS100。 请参阅以下文档(特别是有关"如何制作 XDS100"的部分):

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/files/XDS100.pdf

    请注意、XDS100在支持方面已被弃用、我们无法为寻求自行创建的用户提供太多帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息。