请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-XDS110ET XDS 110 (或任何其他 TI 仿真器)是否是开放源码? 如果可以、我在哪里可以找到源代码? 据我所知、它是在 TM4C129微控制器上实现的、因此它完全基于软件的仿真器。 我的理解是否正确?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
XDS 110 (或任何其他 TI 仿真器)是否是开放源码? 如果可以、我在哪里可以找到源代码? 据我所知、它是在 TM4C129微控制器上实现的、因此它完全基于软件的仿真器。 我的理解是否正确?
是否有任何可公开获得的等效版本?
您可以尝试 XDS100。 请参阅以下文档(特别是有关"如何制作 XDS100"的部分):
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/files/XDS100.pdf
请注意、XDS100在支持方面已被弃用、我们无法为寻求自行创建的用户提供太多帮助。
谢谢
小