Other Parts Discussed in Thread: PMP22650
您好!
我们正在计划组装 PMP22650、并已查看可用的文档。
显示了测试所需的设备列表:
•240 VAC、7 kW 交流电源
•250V 至450V、6.6kW 直流负载
•12V、2A 偏置电源
•冷藏再循环冷却器
您能否为这些设备推荐制造商和器件型号以便我们进行类似的实验室设置?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mario:
我们使用以下设备进行测试:
色度可编程交流电源61611 :240 VAC,7 kW 交流电源
Chroma 直流电子负载63206A :250V 至450V、6.6kW 直流负载
BK 精密直流稳压电源1621A :12V、2A 偏置电源
Polycool HC - 50 :冷却液
您还需要一个示波器、差分探头、电流探头和 Rogowski 线圈来测量波形。 我在下面列出了我们使用的设备。
示波器: Tektronix MDO34
高电压差分探头: Tektronix TMDP0200
电流探头: Tektronix TCP0030A
Rogowski 交流电流探头: Keysight N7041A