This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:验证 PMP22650参考设计的推荐测试设备列表。

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1256564/pmp22650-recommended-list-of-test-equipment-to-validate-the-pmp22650-reference-design

器件型号:PMP22650

您好!

我们正在计划组装 PMP22650、并已查看可用的文档。

测试报告包含在以下链接中: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/TIDT249/GUID-8D2A5028-A724-480A-BEA4-5AD53E44E359#GUID-CCCD2933-BF9E-4525-A4DC-F02E47379022

显示了测试所需的设备列表:  

  •240 VAC、7 kW 交流电源

  •250V 至450V、6.6kW 直流负载

  •12V、2A 偏置电源

  •冷藏再循环冷却器

您能否为这些设备推荐制造商和器件型号以便我们进行类似的实验室设置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马里奥,这篇文章目前正在研究,并已分配给一个工程师谁可以检查圈装设备的型号. 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin 先生、

    我将等待更新。

    感谢您的帮助!

    马里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mario:

    我们使用以下设备进行测试:

    色度可编程交流电源61611 :240 VAC,7 kW 交流电源   

    Chroma 直流电子负载63206A :250V 至450V、6.6kW 直流负载

    BK 精密直流稳压电源1621A :12V、2A 偏置电源

    Polycool HC - 50 :冷却液

    您还需要一个示波器、差分探头、电流探头和 Rogowski 线圈来测量波形。 我在下面列出了我们使用的设备。

    示波器: Tektronix MDO34

    高电压差分探头: Tektronix TMDP0200

    电流探头: Tektronix TCP0030A

    Rogowski 交流电流探头: Keysight N7041A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    感谢您的 反馈!

    此致、

    马里奥五世