Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010210
亲爱的香榭丽舍大街,
我是为我们的客户提出这个问题的。
在下面的原理图中、逆变器的电感器为480uH、但它附有一条注释"电感器需更换为750343810"、即340uH。

Question:
1.请确认一下是480 uH 还是340 uH?
2.如果它是340 μ H、为什么会这样?
韦恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010210
亲爱的香榭丽舍大街,
我是为我们的客户提出这个问题的。
在下面的原理图中、逆变器的电感器为480uH、但它附有一条注释"电感器需更换为750343810"、即340uH。

Question:
1.请确认一下是480 uH 还是340 uH?
2.如果它是340 μ H、为什么会这样?
韦恩
尊敬的 Riccardo:
我对 PFC 效率测量有一些问题。
问题1:
设计指南的第18页列出了总线电压分别为600V 和800V 的测量结果。 两个直流母线电压测量结果是否使用相同的输入相电压(230Vrms)?
据我了解,如果这种拓扑使用230Vrms 输入,最小的直流母线电压应该高于230*2*1.414=650V,否则会有过调制,这是正确的吗?
问题2:
我想问您是否对四线输入、即 R、S、T&N、进行了实验? 它也能具有良好的性能吗?
尊敬的 Riccardo:
我在源代码中找不到空间矢量调制。
空间矢量调制控制代码是否会 在 SDK 上提供? 或者您能为我提供这个控制版本吗?
我在另一篇文章(https://e2e.ti.com/.../tida-010210-software-release-for-tida-010210)中看到、使用 CLA 的代码是否会发布?
关于中性点连接、如果系统需要与三线和四线输入兼容(带和不带中性点)、则控制和电路中应注意什么?
尊敬的 Ku:
SDK 中的现有代码未经过空间矢量调制、目前我知道我们不打算发布该代码。
另一方面、我已发布了 TIDA 01606的新代码、它正在使用空间矢量调制。 您可以使用 其中的函数。
CLA 仍未使用。
您将需要注意 EMI 滤波、如果中性点连接到中点、则您将无法执行空间矢量调制。 此外、可能存在将三次谐波电流推入三个相位并在中性点处闭合的问题。
谢谢
此致
里卡多