This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:澄清了电感器

Guru**** 2616605 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1254332/tida-010210-clarify-the-inductors

器件型号:TIDA-010210

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

在下面的原理图中、逆变器的电感器为480uH、但它附有一条注释"电感器需更换为750343810"、即340uH。

www.ti.com/.../tidm837

Question:

1.请确认一下是480 uH 还是340 uH?

2.如果它是340 μ H、为什么会这样?

韦恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    我可以确认的是、要运行 TIDA-010210、您需要使用340 μ H。

    该电感器的电流能力更高、能够实现11kW 的功率。

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    我对 PFC 效率测量有一些问题。

    问题1:

    设计指南的第18页列出了总线电压分别为600V 和800V 的测量结果。 两个直流母线电压测量结果是否使用相同的输入相电压(230Vrms)?

    据我了解,如果这种拓扑使用230Vrms 输入,最小的直流母线电压应该高于230*2*1.414=650V,否则会有过调制,这是正确的吗?

    问题2:

    我想问您是否对四线输入、即 R、S、T&N、进行了实验? 它也能具有良好的性能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ku:

    我已经运行空间矢量调制、以便在600V 下运行测试。

    运行空间矢量调制时所需的最小电压为230*sqrt (3)*sqrt (2)=562V

    我一直在没有中性点连接的情况下运行系统、否则我无法应用空间矢量调制。 一般而言、如果将三相电流的振幅相等并进行120度相移、则不应有中性电流。 这就是为什么不强制中性点连接的原因。

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    我在源代码中找不到空间矢量调制。

    空间矢量调制控制代码是否会 在 SDK 上提供? 或者您能为我提供这个控制版本吗?

    我在另一篇文章(https://e2e.ti.com/.../tida-010210-software-release-for-tida-010210)中看到、使用 CLA 的代码是否会发布?

    关于中性点连接、如果系统需要与三线和四线输入兼容(带和不带中性点)、则控制和电路中应注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ku:

    SDK 中的现有代码未经过空间矢量调制、目前我知道我们不打算发布该代码。

    另一方面、我已发布了 TIDA 01606的新代码、它正在使用空间矢量调制。 您可以使用 其中的函数。

    CLA 仍未使用。

    您将需要注意 EMI 滤波、如果中性点连接到中点、则您将无法执行空间矢量调制。 此外、可能存在将三次谐波电流推入三个相位并在中性点处闭合的问题。

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!