This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:有关 TIDA-01606的问题

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, TMCS1126, TMCS1133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1356631/tida-01606-questions-about-tida-01606

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件: TMCS1126TMCS1133

尊敬的 TI:


我上传了下面的问题、但没有人回答。

那么我再次上传它。

我正在尝试使用 TIDA-01606制造单相逆变器。

我有几个问题、需要相关建议。

1.逆变器电流测量的目的是什么?

-基于我的知识,它有很多噪音,因为它位于适者前面。 我认为这是无用的。

2、修改建议。

-我正在尝试将三相逆变器修改为正弦逆变器。

 但是、当我在 Altium 中尝试使用它时、它无法正常工作。

 我想这是因为我没有图书馆... 你有什么建议吗?

3.参考文件中的任何更新。

- 我相信它应该有一些更新。

  您能告诉我参考文档的更新吗?

-在我构建硬件时,您能提供什么建议吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您可以使用两个电流检测位置来关闭控制装置。 我建议您查看我编写的以下应用手册、其中提到了在 inv 上进行感应和在开关节点上进行感应之间的区别。 https://www.ti.com/lit/an/sbaa541/sbaa541.pdf

    2)我建议你去做这个项目。 创建一个库项目、然后从那里开始。

    3) 3)我建议您在新电路板中使用 TMCS 电流检测。 这些传感器在各种温度下的性能

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    您是否具有 TMCS 电流感应的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、TMCS1126、它可以是很好的解决方案。

    得益于其带宽、TMCS1133甚至更好。

    此致

    里卡多