Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, TMCS1126, TMCS1133
主题中讨论的其他器件: TMCS1126、 TMCS1133
尊敬的 TI:
我上传了下面的问题、但没有人回答。
那么我再次上传它。
我正在尝试使用 TIDA-01606制造单相逆变器。
我有几个问题、需要相关建议。
1.逆变器电流测量的目的是什么?
-基于我的知识,它有很多噪音,因为它位于适者前面。 我认为这是无用的。
2、修改建议。
-我正在尝试将三相逆变器修改为正弦逆变器。
但是、当我在 Altium 中尝试使用它时、它无法正常工作。
我想这是因为我没有图书馆... 你有什么建议吗?
3.参考文件中的任何更新。
- 我相信它应该有一些更新。
您能告诉我参考文档的更新吗?
-在我构建硬件时,您能提供什么建议吗?
此致、