主题中讨论的其他器件: UCD3138A
硬件:PMP23340UCD (UCD3138A)
Firmware:TI 提供的例程——UCDIBCFirmware
问题:打开电源时,出现以下错误。
输出电流过大和温度显示异常(-300°C?)、电路板发出嘎嘎声、然后停止工作。
程序应该没有问题、因为老化过程以前已经运行了很多次。
那么、您能给我一些关于如何解决或解决问题的建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
硬件:PMP23340UCD (UCD3138A)
Firmware:TI 提供的例程——UCDIBCFirmware
问题:打开电源时,出现以下错误。
输出电流过大和温度显示异常(-300°C?)、电路板发出嘎嘎声、然后停止工作。
程序应该没有问题、因为老化过程以前已经运行了很多次。
那么、您能给我一些关于如何解决或解决问题的建议吗?
你好、Sean
"你说什么?
但是、在软件中禁用 OCP 和 OTP 并没有解决问题。 (__LW_AT__可能是我没有正确地禁用 OCP。)
如果 UCD 已通电但没有输入48V,、则温度仍为负值。
I reset 输入电压和电流—(5V、0.8A)、此时工作正常。
但是、输入电压和电流之前设置为(5V、0.5A)、并且在问题发生之前正常工作。
有一件事,它突然不工作,板上有一个嘎嘎作响。
即使它现在工作正常、我仍然不知道是什么原因导致了问题。
什么问题触发了 OCP 以及是什么导致温度为负?它仍然会让我感到困惑。
此致、
杨