This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23340UCD:输出电流 OC 故障

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23340UCD, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1358202/pmp23340ucd-iout-oc-fault

器件型号:PMP23340UCD
主题中讨论的其他器件: UCD3138A

硬件:PMP23340UCD (UCD3138A)
Firmware:TI 提供的例程——UCDIBCFirmware

问题:打开电源时,出现以下错误。

输出电流过大和温度显示异常(-300°C?)、电路板发出嘎嘎声、然后停止工作。

程序应该没有问题、因为老化过程以前已经运行了很多次。

那么、您能给我一些关于如何解决或解决问题的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Martin

    您可以在固件中禁用 OCP 和 OTP。

    但问题是为什么电流这么大? 能否检查次级侧是否存在短路?

    温度不应变为负值。 只有 UCD 通电但没有48V 输入时会发生什么情况?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    "你说什么?

    但是、在软件中禁用 OCP 和 OTP 并没有解决问题。 (__LW_AT__可能是我没有正确地禁用 OCP。)

    如果 UCD 已通电但没有输入48V,、则温度仍为负值。

    I reset 输入电压和电流—(5V、0.8A)、此时工作正常。

    但是、输入电压和电流之前设置为(5V、0.5A)、并且在问题发生之前正常工作。

    有一件事,它突然不工作,板上有一个嘎嘎作响。

    即使它现在工作正常、我仍然不知道是什么原因导致了问题。

    什么问题触发了 OCP 以及是什么导致温度为负?它仍然会让我感到困惑。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能温度感测的电压发生了变化。 如果您使用内存调试器、则可以读取温度检测通道的 ADC 结果。 存储器调试器可以帮助您找到根本原因。