This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
无法启动 TI 的 PSPICE。
在登录屏幕上我收到内部错误,代码: 2008.
它甚至不会安装。
我使用的是 Windows10、没有"appdata"目录。
"程序数据"中没有 Cadence 目录。
尊敬的 Jeff:
好的、所有事情都有第一次。 我要把这点提到 Cadence。
大卫
我在此处发布了该文件、但 TI 说它是垃圾邮件、如果我不提出申诉、我将被永久驱逐出境!
什么?
嘿、Jeff、
您想发布什么内容? 使用"插入-图像/视频/文件"时没有问题。
是否在计算机上创建了文件夹?
例如 C:\CDS_SPB_HOME
大卫
尊敬的 Jeff:
只需重新阅读您的邮件。
%appdata%是您打开搜索面板时的快捷方式。
转至 C:\Users\ 应用程序数据\漫游
例如、对于我: C:\Users\a0187457\AppData\Roaming
请仔细检查安装文件。
大卫
我已上传日志文件、但找不到许可证文件。
目录:C:\Users\JEFF_***** \AppData\Roaming\Cadence\PSpiceTIInstall
您能向我显示您的%appdata%\Cadence 文件夹吗?
是否有 VBL? 其中应该有一个包含 license.txt 文件的许可证文件夹。
无 VBL、仅 PSpiceTTIInstall
无疑应该有一个 VBL 文件夹。 安装过程中出现问题。
您是否具有管理员访问权限?
请尝试以下操作:
卸载 PSpice for TI。
Re-启动计算机。
重新安装。
安装后、检查是否存在 VBL。
大卫
我删除了 Cadence 文件夹并重新安装,这次作为 admin 但相同的结果-无 VBL 文件夹。
没有要卸载的东西-它永远不会走那么远-它会立即标记错误。
我上传了日志文件、但这里没有显示。
尊敬的 Jeff:
本周早上、您是否可以接听电话?
大卫
我收到一封通过电话连接的电子邮件、但无法回复。
论坛没有立即更新-是的、你可以在东海岸时间上午10点后给我打电话。
谢谢 Jeff。 我让 Shikhar 设置了一个会议。
大卫
尊敬的 Jeff:
您是否已解锁 TLS1.2?
身份验证错误是否消失、您是否能够安装?
好消息是什么? 好消息是什么?
此致、
大卫
没有什么工作-升级了所有的 MS 员工,没有任何乐趣。
在类似的电脑上安装也没有问题。
我们感到很恼火、因为我在几天内将获得一台新 PC、然后我将再次尝试。
杰夫
奇怪。 希望它是机器,而不是你(LOL)。
我将关闭此窗口、让 Shikhar 知道没有成功、但您将尝试在新计算机上安装。
大卫