This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R030:无法登录 TI 的 PSPICE。 错误代码-2008

Guru**** 2540530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1350666/lmg3522r030-cannot-sign-in-to-pspice-for-ti-error-code---2008

器件型号:LMG3522R030

无法启动 TI 的 PSPICE。

在登录屏幕上我收到内部错误,代码: 2008.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这是新安装吗?

    它以前是否工作过?

    根据您的回答、我将要求提供一些文件以进一步深入研究。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请转到以下字符串%appdata%\Cadence\PSpiceTIInstall 并上传文件 cdsPspiceTIlog.txt

    您能否检查%appdata%\Cadences\VBL\TI_PSice_231\license 中是否有名为 license.txt 的文件?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它甚至不会安装。

    我使用的是 Windows10、没有"appdata"目录。

    "程序数据"中没有 Cadence 目录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    好的、所有事情都有第一次。 我要把这点提到 Cadence。  

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在此处发布了该文件、但 TI 说它是垃圾邮件、如果我不提出申诉、我将被永久驱逐出境!

    什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、

    您想发布什么内容? 使用"插入-图像/视频/文件"时没有问题。  

    是否在计算机上创建了文件夹?  

    例如 C:\CDS_SPB_HOME

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    只需重新阅读您的邮件。

    %appdata%是您打开搜索面板时的快捷方式。

    转至 C:\Users\ 应用程序数据\漫游

    例如、对于我: C:\Users\a0187457\AppData\Roaming

    请仔细检查安装文件。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已上传日志文件、但找不到许可证文件。

    目录:C:\Users\JEFF_***** \AppData\Roaming\Cadence\PSpiceTIInstall

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能向我显示您的%appdata%\Cadence 文件夹吗?

    是否有 VBL? 其中应该有一个包含 license.txt 文件的许可证文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无 VBL、仅 PSpiceTTIInstall

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无疑应该有一个 VBL 文件夹。 安装过程中出现问题。  

    您是否具有管理员访问权限?  

    请尝试以下操作:

    卸载 PSpice for TI。

    Re-启动计算机。

    重新安装。

    安装后、检查是否存在 VBL。  

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了 Cadence 文件夹并重新安装,这次作为 admin 但相同的结果-无 VBL 文件夹。

    没有要卸载的东西-它永远不会走那么远-它会立即标记错误。

    我上传了日志文件、但这里没有显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    本周早上、您是否可以接听电话?  

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到一封通过电话连接的电子邮件、但无法回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    论坛没有立即更新-是的、你可以在东海岸时间上午10点后给我打电话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff。 我让 Shikhar 设置了一个会议。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是否已解锁 TLS1.2?

    身份验证错误是否消失、您是否能够安装?

    好消息是什么? 好消息是什么?

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有什么工作-升级了所有的 MS 员工,没有任何乐趣。

    在类似的电脑上安装也没有问题。

    我们感到很恼火、因为我在几天内将获得一台新 PC、然后我将再次尝试。

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪。 希望它是机器,而不是你(LOL)。

    我将关闭此窗口、让 Shikhar 知道没有成功、但您将尝试在新计算机上安装。

    大卫