This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10506:仿真、硬件和放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2753955 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10506, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1346934/pmp10506-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:PMP10506
主题中讨论的其他器件:PMP、、 LM5122

嗨,E2E 论坛

我參考 PMP 10506來製作電路板。

但是有一些問題需要解決。


問題1:μ A
我測量 Vout 為5.2至5.1VDC,具體取決於 Iout 值。μ A
我想將 Vout 調整到5.0VDC,有什麼可以使用的公式嗎?

問題2:
我無法將 Iout 提高到,只有。3.5A μ A
如果Iout超過3.5A,電壓將下降。
我從哪裡可以開始檢查?

問題3:
Vout有紋波,紋波為 Ω+-0.3~0.5V。
我可以調整哪些元件來降低紋波值?

問題4:
RT引腳的Rsyn1 Ω= 40.2K歐姆。Ω
根據公式,fsw 應為223.9KHz。
但是為什麼測試報告寫≈235KHz?

謝謝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin、我们目前正在查看此申请、我们将尽快答复您、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    下面是问题评论。 如果可以、最好附上您的设计原理图和布局、以便我们进行检查。

    问题1:

    Vout=1.24V*[1+(R24+R40)/R25]。 更改 R40、R25可以根据所需的输出电压更改输出电压。 最好更改 R25、因为 R25不会影响环路

    问题2:

    有几个方面需要检查。 1.过流保护,电流检测电阻值是否正确? 增大 RC 滤波器(R1、C7)以避免误触发。 2.循环参数:检查 R16、R21、Rx1。

    问题3:

    输出电容器将是影响输出纹波电压的关键因素、输出电容器器件型号是否与 PMP10506类似?

    问题4:

    根据开关频率公式、您是对的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    1.将 R25更改为13.7k Ω 后、Vout 为4.96VDC。 对我来说很好。
    R1、R2变为560欧姆、C7变为1000pF、Iout=6A@Vin=9Vdc 也可以。
    3.我还将 R7更改为2.2欧姆、并将 Snubber (Rsb1/Rs12为36欧姆、Csb1为820pf)位置更改为并联的 T1 PIN2/pin5。
    4.用200V/42A/28m 欧姆代替 NMOS 规格、这样我就可以订购到货。

    请帮助我验证上述修改是否可行。

    我将测试动态负载(Vin=9Vdc、Iout=3-6A)一晚的稳定性。

    当动态负载 Iout 为3A 至6A 时、存在 Vout 摆幅。
    请参阅随附的文件。
    我想降低至5V +- 5%。
    是否有任何建议让我调整某些部件的值?

    我有什么布局指南吗?
    通常布局规则:
    1.变压器下方的铜平面更少。
    2.控制器信号布线远离变压器。
    但为什么 PMP10506布局在变压器下方有更多的铜平面呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1.对于项目3、我不建议更改以下内容。 保留 36欧姆的 Rsb1/Rs12、具有820pf 的 Csb1用于缓慢 Vds 上升和下降斜坡、可灵活调整 EMI 性能。

     将缓冲器(36 Ω Rsb1/Rs12,820pf 的 Csb1)位置更改为并联 T1 PIN2/pin5。

    2.为提高动态负载性能,改善下冲的实用方法是增加电容。 另一种方法是优化环路参数。

    3.布局指南。 请参阅 LM5122数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    Q1:您建议 Vout 电容器有多大的值?
    已将22uF MLCC*4个、100uF MLCC*6个、680uF EC*1个
    Q2:是否有任何建议值(针对环路参数(R16、R21、Rx1)增加/减少)?

    问题3:

    缓冲器位置之间的区别是什么、有什么不同的用途吗?
    PMP 10506与 NMOS 并联。
    其他供应商/线性器件与变压器并联。
    www.analogue.com/.../DC2047A-3-A-SCH.PDF
    我查看 ROHM 网页:
    techweb.rohm.com tw
    返馳方式中,會在變壓器的鐵芯保留間隙,增加漏磁且產生漏電感。開關電流會經過該漏電感並蓄積能量,但因為未和其他線圈相接,無法轉移功率而產生突波電壓,並施加到MOSFET的汲極 μ A 至源極之間。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    Q1;可以使用4*22uF、6*100uF 和1*680uF EC 输出电容器。

    Q2:现在、由于转换可以输出满负载。 只有改进动态响应。 我建议先对减小 C15进行微调,如果没有帮助,则调整 R23, C14。

    Q3:与 NMOS 并联的缓冲器用于 EMI。 通常将缓冲器与变压器初级绕组并联。 PMP10506也被保留 D2和 D3。