Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-00792
主题中讨论的其他器件:BQ76930、
您好!
我们使用这些组件设计了8S BMS。 利用"">www.ti.com/.../TIDA-00792"进行设计、效果几乎相同。当我们尝试对电池+和-进行短路时、可对 BQ76930进行重置。 我们无法理解为什么会发生这种情况。
此致、
Hasan BİLİR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-00792
您好!
我们使用这些组件设计了8S BMS。 利用"">www.ti.com/.../TIDA-00792"进行设计、效果几乎相同。当我们尝试对电池+和-进行短路时、可对 BQ76930进行重置。 我们无法理解为什么会发生这种情况。
此致、
Hasan BİLİR
Hİ μ V 最大值、
这里是原理链接" ">drive.google.com/.../view SCD 保护和功率损耗.
此致、
Hasan BİLİR
你好、Hasan、
我了解。 是的、我们必须了解下拉这些引脚可能是什么情况。 您是否有这两个引脚相对于短路的任何波形?
您可以 增加 BAT 引脚上的电容、例如将其设置为10uF、然后查看是否有改善。
更深入地查看原理图、可以看到 VC5x 有可能被下拉的点。 我看到 VC5x 通过 R112连接到电芯4、这可能会使 VC5x 断开。 您可以尝试移除该电阻器或增加其电阻、然后查看在短路期间是否有改善
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙