This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:BQ76930、BQ78350和 BQ76200 8S BMS 设计短路问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1360073/tida-00792-bq76930-bq78350-and-bq76200-8s-bms-design-short-circuit-problem

器件型号:TIDA-00792
主题中讨论的其他器件:BQ76930、

您好!

我们使用这些组件设计了8S BMS。 利用"">www.ti.com/.../TIDA-00792"进行设计、效果几乎相同。当我们尝试对电池+和-进行短路时、可对 BQ76930进行重置。 我们无法理解为什么会发生这种情况。

此致、

Hasan BİLİR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    您是说短接 PACK+和 PACK-? BATT+和 BATT-并不在任何点上被短接。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的麦克斯韦:  

    我意味着要短接 PACK+和 PACK-。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    您能否 观察 器件的 VC5x 和 BAT 引脚的电压? 您使用的是真实的单元格吗?

     可能发生的情况可能是短路正在拉低电池电压、使器件断电并复位。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hİ μ V 麦克斯韦、  

    是的、我们使用的是实数单元格。 我们观察到了压降,如何防止这种情况? 您有什么建议吗?  

    此致、  

    Hasan BİLİR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    参考 TIDA-00792的原理图。 D22、D23和 D24用于防止电源引脚因短路而下拉。 您的设计是否具有这些器件以及它们的额定值是否正确?

    理想情况下、当发生短路时、这些二极管允许器件保持通电足够长的时间以触发保护、并且电池电压将在 FET 关断后恢复。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的麦克斯韦:  

    我将 TIDA-00792的原理图与原理图进行了比较、对 D22、D23和 D24使用相同的二极管。 您要查看我们的原理图吗?  

    此致、  

    Hasan BİLİR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    您可以发送原理图供我检查。

    器件是否正确触发 SCD 保护? 应在器件断电之前关闭 FET。 如果 FET 未正确关断、器件最终将断电。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hİ μ V 最大值、  

    这里是原理链接" ">drive.google.com/.../view SCD 保护和功率损耗.  

    此致、  

    Hasan BİLİR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    我们无法打开 Google Drive 链接或大多数其他文件共享服务以确保安全。 您可以直接将原理图以 PDF 格式上传至 E2E、以便我查看。

    如果 SCD 无法触发有时、您可能需要观察 SRP 和 SRN 引脚之间的电压、以确保器件正确读取 SCD。 如果没有为您的系统正确设置阈值或延迟设置、您可能还需要考虑更改这些设置。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hİ μ V 麦克斯韦、  

    在 E2E 上向您发送私人消息。 此外、这是我的 GG file.e2e.ti.com/.../1_5F00_DENEME.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hasan、

    Max 在本周外出。 因此、响应可能会延迟。 如果您愿意、您也可以通过私人消息将原理图/信息发送给我、我可以审阅一些内容。 但响应可能会有些延迟。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    我已在 E2E 上向您发送了一封私人邮件、请您查看原理图。 我们找不到任何原因。 MOSFET 也会烧断。  

    此致、  

    Hasan BİLİR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hasan、

    是否具有 VC5x 和 BAT 引脚的波形? 它们的电压下降了多少?

    通常、D9/D10二极管足以在触发保护时确保引脚上的电压稳定。

    我乍一看、并没有真正注意到原理图上有任何错误。

    在短路测试期间、DSG/CHG 的电压是多少?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    我们在 VC5x 和 Bat 引脚上看到了值零。 此外、我们无法在短路期间测量 DSG/CHG 引脚。  

    此致、  

    Hasan BİLİR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hasan、

    我了解。 是的、我们必须了解下拉这些引脚可能是什么情况。 您是否有这两个引脚相对于短路的任何波形?

    您可以 增加 BAT 引脚上的电容、例如将其设置为10uF、然后查看是否有改善。

    更深入地查看原理图、可以看到 VC5x 有可能被下拉的点。 我看到 VC5x 通过 R112连接到电芯4、这可能会使 VC5x 断开。 您可以尝试移除该电阻器或增加其电阻、然后查看在短路期间是否有改善

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙