This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:使用 VCCS 作为恒定功率负载

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1357072/pspice-for-ti-using-vccs-as-constant-power-load

器件型号:PSPICE-FOR-TI

我想设计一个恒定功率负载、当时我正尝试使用一个 VCCS 源来实现、但是它看起来不适合我使用的表达式 、即增益={1/(RMIN/V (n1、n2)+ V (n1、n2)/Pload}。 我尝试了一个简单的东西作为{2*V(n1,n2)}只是为了测试,它给了我同样的错误 :错误(ORPSIM-16048 ):编码增益/跨导/跨阻表达式。 是否可以使增益表达式中具有非常量变量的 VCCS 成为可能? 有没有其他方法可以模拟恒定功率负载?
谢谢、Thiago。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thiago、

    这能解决您的问题吗?

    https://resources.pcb.cadence.com/i/1480189-pspice-app-note-creating-impedances-with-behavioral-modeling/4?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    我也阅读了本文档。 我所使用的表达式也来自它、更确切地说、来自第6页:  

    我的电路如下所示(Rmin = 1 Ω 且 Pload = 3W):

    而我得到的结果是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处发布您的项目吗、我将尝试一下它吗?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就在这里。 作为测试示例、它的目的是非常简单。 我无法直接在此处上传文件、因此我将留下一个下载链接。
    https://file.io/qOdWX9E0iP7q、它将在一周后过期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thiago、

    该站点被我们的 IT 部门封锁。 您是否可以压缩为.zip 并使用 Insert -> Image/Video/file?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就在这里。 我无法压缩到7zip 文件、但这也很好。
    e2e.ti.com/.../Project-Example.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 让我来看一下、然后回到您的身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    你有什么关于这个问题的消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到任何内容。 固定数字是可行的。 我将通过 Cadence 了解如何将公式输入 VCCS 模块。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thiago、

    以下是 Cadence 的回应:

    使用增益块时、PSpice 仅支持恒定值或参数。 用户已传递了不受支持的网络别名。  

    用户需要用 GVVALUE 块替换增益块。 这是我尝试过的功能、它能够正常工作。

    大卫