我想设计一个恒定功率负载、当时我正尝试使用一个 VCCS 源来实现、但是它看起来不适合我使用的表达式 、即增益={1/(RMIN/V (n1、n2)+ V (n1、n2)/Pload}。 我尝试了一个简单的东西作为{2*V(n1,n2)}只是为了测试,它给了我同样的错误 :错误(ORPSIM-16048 ):编码增益/跨导/跨阻表达式。 是否可以使增益表达式中具有非常量变量的 VCCS 成为可能? 有没有其他方法可以模拟恒定功率负载?
谢谢、Thiago。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想设计一个恒定功率负载、当时我正尝试使用一个 VCCS 源来实现、但是它看起来不适合我使用的表达式 、即增益={1/(RMIN/V (n1、n2)+ V (n1、n2)/Pload}。 我尝试了一个简单的东西作为{2*V(n1,n2)}只是为了测试,它给了我同样的错误 :错误(ORPSIM-16048 ):编码增益/跨导/跨阻表达式。 是否可以使增益表达式中具有非常量变量的 VCCS 成为可能? 有没有其他方法可以模拟恒定功率负载?
谢谢、Thiago。
您好、Thiago、
这能解决您的问题吗?
大卫
就在这里。 作为测试示例、它的目的是非常简单。 我无法直接在此处上传文件、因此我将留下一个下载链接。
https://file.io/qOdWX9E0iP7q、它将在一周后过期。
就在这里。 我无法压缩到7zip 文件、但这也很好。
e2e.ti.com/.../Project-Example.zip