This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23340UCD:死区时间调整:GUI 返回错误

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23340UCD, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1366423/pmp23340ucd-deadband-time-adjustment-gui-returns-an-error

主题中讨论的其他器件:PMP23340UCDUCD3138A

您好,

感谢您抽出时间。

我对 PMP23340UCD 有一些疑问。

硬件:PMP23340UCD (UCD3138A)(__LW_AT__48V-12v)
Firmware:TI 提供的例程——UCDIBCFirmware  

根据程序和数据表中的信息、我将死区时间设置为如上所示- DB0为18ns、DB1为36ns、但返回的读取不匹配、DB1在35ns 时保持不变。

然后我在我的程序中找到了该函数。

  1. 根据迁移指南、我不需要取消红线的注释、对吗?
  2.  "with Phaseshift",这是什么意思?

此致、

Martin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、

    在 UCD3138A 的谐振模式下、 死区时间仅由 EV1决定。 请阅读 UCD3138A 迁移指南。

    此致、
    肖恩