请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PSPICE-FOR-TI 您好!
自从我重新安装系统后、当我尝试安装 PSpice for TI 时、我收到以下消息"太多计算机尝试使用相同的访问密钥进行连接"。
我的电子邮件是 yuliya_zhu@jabil.com。
您能否帮助我删除 除 CNWUXNB2898之外的所有计算机?
谢谢。
B.R.
尤利亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
自从我重新安装系统后、当我尝试安装 PSpice for TI 时、我收到以下消息"太多计算机尝试使用相同的访问密钥进行连接"。
我的电子邮件是 yuliya_zhu@jabil.com。
您能否帮助我删除 除 CNWUXNB2898之外的所有计算机?
谢谢。
B.R.
尤利亚
Yuliya、您好!
我很乐意提出这项要求。 这将包括保持 CNWUXNB2898处于活动状态。
简单来说、我们有一个新版本:23.1-S001。 现有计算机上的版本可能是17.4-S009 (除非您接受了升级提示)。
在不同的计算机上安装2个版本应该没有问题(并且菜单没有更改)。 我只是想让你抢先一步。
此外、较新版本包括~1000的 pspice 模型、适用于二极管、BJT、MOSFET 等简单器件。 您可以导入1个外部模型而不限制活动标记。 最后、导入1个以上模型时、现在有4个活动标记。
大卫