This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:尝试使用同一访问密钥连接的计算机太多。

Guru**** 2599795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1365903/pspice-for-ti-too-many-machines-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

器件型号:PSPICE-FOR-TI

您好!

自从我重新安装系统后、当我尝试安装 PSpice for TI 时、我收到以下消息"太多计算机尝试使用相同的访问密钥进行连接"。

我的电子邮件是 yuliya_zhu@jabil.com

您能否帮助我删除 除 CNWUXNB2898之外的所有计算机?

谢谢。

B.R.

尤利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuliya、您好!

    我很乐意提出这项要求。 这将包括保持 CNWUXNB2898处于活动状态。

    简单来说、我们有一个新版本:23.1-S001。 现有计算机上的版本可能是17.4-S009 (除非您接受了升级提示)。

    在不同的计算机上安装2个版本应该没有问题(并且菜单没有更改)。 我只是想让你抢先一步。

    此外、较新版本包括~1000的 pspice 模型、适用于二极管、BJT、MOSFET 等简单器件。 您可以导入1个外部模型而不限制活动标记。 最后、导入1个以上模型时、现在有4个活动标记。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuliya、您好!

    您的旧安装(除了 CNWUXNB2898)已被禁用。 您应该能够在新计算机上安装全新版本的 PSpice for TI。

    大卫