This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060029:测试结果的详细计算方法

Guru**** 2597095 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1359916/tida-060029-detailed-calculation-method-of-test-results

器件型号:TIDA-060029

您好:   

   在 TIDA-060029的第3.2.2节中、RF/Vout 的值是否 Zx 根据 Vin/Vout 计算? 相位是如何计算的? 是否有详细的计算过程?

Br

约兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jochen、

     我们很快将发布 LCR 参考设计的更新高频版本、其中将更详细地介绍如何计算相位。 正确、Zx 的值是通过测量 Vin 和 Vout 以及通过校准了解和测量 Rf 的值来计算的。 相位通过 Vin 和 Vout 之间的延时时间计算得出。  

     我给您发送了朋友请求。 一旦接受了请求、我可以与您分享更新后的参考设计器件、其中对更多细节进行了详细介绍。  

    谢谢!
    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima:

        很高兴收到您的回复。  我期待看到 TI 的最新设计对我有很大帮助。

    此致、

    约兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima:

       我已接受您朋友的请求、您能与我分享最新版本的 LCR 参考设计吗? 非常感谢。

    此致、

    约兴

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jochen、

     我在私人消息中分享了该文件;如果您对该方法还有其他问题、请告诉我。  

    谢谢!
    西马