请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-060029 您好:
在 TIDA-060029的第3.2.2节中、RF/Vout 的值是否 Zx 根据 Vin/Vout 计算? 相位是如何计算的? 是否有详细的计算过程?
Br
约兴
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
在 TIDA-060029的第3.2.2节中、RF/Vout 的值是否 Zx 根据 Vin/Vout 计算? 相位是如何计算的? 是否有详细的计算过程?
Br
约兴
您好、Jochen、
我们很快将发布 LCR 参考设计的更新高频版本、其中将更详细地介绍如何计算相位。 正确、Zx 的值是通过测量 Vin 和 Vout 以及通过校准了解和测量 Rf 的值来计算的。 相位通过 Vin 和 Vout 之间的延时时间计算得出。
我给您发送了朋友请求。 一旦接受了请求、我可以与您分享更新后的参考设计器件、其中对更多细节进行了详细介绍。
谢谢!
西马