This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010265:MOTOR_CTRL_Running

Guru**** 2599815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1366976/tida-010265-motor_ctrl_running

器件型号:TIDA-010265

工具与软件:

快速识别、在 MOTOR_ALLIGNMEN 状态后、只执行一个 MOTOR_OL_START、然后直接进入速度闭环(MOTOR_CTRL_RUNNing/MOTOR_CTRL_RUN)、低速 IQ 会抖动、如何实际启用 I-f 转换(例如 MOTOR_OL_START)来解决此问题?

如何更改 speed_int_Hz 的输出梯度?此指令位于库中、speed_int_Hz 梯度相对较慢。 无法在短时间内提供速度环的输出。 如果第二次启动时存在压力负载、则在直流识别后会切断速度环、如果低速电流不足、则会抖动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anka

    关于问题2、您还可以尝试增大启动电流。

    对于问题1、将 E2E 移至 AE、查看他们是否能回答。


    此致

    海利