This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:有关设计指南的查询

Guru**** 2599795 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1365470/tida-050047-inquiries-about-design-guide

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他器件: TPS25750-01、USB-PD-CHG-EVM TPS25751

您好!

我的客户对 TIDA-050047有疑问。

问题1: "设计指南:TIDA-050047"中使用的电路板是否与 USB-PD-CHG-EVM 01使用的电路板相同?

问题2. 如果 TPS25750 Application Customization Tool 不可用、您能否共享默认设置?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    q1. "设计指南:TIDA-050047"中使用的电路板是否与 USB-PD-CHG-EVM 01使用的电路板相同?

    可以。

    问题2. 如果 TPS25750 Application Customization Tool 不可用、您能否共享默认设置?

    可在此处找到该自定义工具:

    https://dev.ti.com/gallery/search/tps25750

    请注意、不推荐使用 TPS25750、应使用 TPS25751。

    此致、
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。

    您为什么推荐 TPS25751、而不是 TPS25750?

    与 TPS25750的 USB-PD-CHG-EVM 至01板一样、是否有 TPS25751的设计指南以及可自行测试的电路板?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    TPS25751是 TPS25750的下一次迭代、可提供相对改进和/或修复功能。 在线提供了适用于 TPS25751的 EVM、但我不确定是否有适用于此器件的 EVM 版本+ BQ 器件。 您可以单独组合它们、或者用此设备替换现有版本上的设备、但 Chris 需要详细说明。

    此外、由于我们在美国度假、许多器件专家目前都不在办公室。 当他们返回时、他们将研究这一点并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS25750中存在不受支持或未修复的问题。  如果您对 TPS25750没有任何问题、可以继续使用。

    请遵循 EVM 作为参考/设计指南:

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucp9a/slvucp9a.pdf

    目前、GUI 工具中列出了受支持的 BQ 器件。

    此致、
    克里斯