主题中讨论的其他器件: TPS25750-01、USB-PD-CHG-EVM 、 TPS25751
您好!
我的客户对 TIDA-050047有疑问。
问题1: "设计指南:TIDA-050047"中使用的电路板是否与 USB-PD-CHG-EVM 01使用的电路板相同?
问题2. 如果 TPS25750 Application Customization Tool 不可用、您能否共享默认设置?
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户对 TIDA-050047有疑问。
问题1: "设计指南:TIDA-050047"中使用的电路板是否与 USB-PD-CHG-EVM 01使用的电路板相同?
问题2. 如果 TPS25750 Application Customization Tool 不可用、您能否共享默认设置?
谢谢你。
JH
您好!
Unknown 说:q1. "设计指南:TIDA-050047"中使用的电路板是否与 USB-PD-CHG-EVM 01使用的电路板相同?
可以。
问题2. 如果 TPS25750 Application Customization Tool 不可用、您能否共享默认设置?
可在此处找到该自定义工具:
https://dev.ti.com/gallery/search/tps25750
请注意、不推荐使用 TPS25750、应使用 TPS25751。
此致、
克里斯
您好、JH:
TPS25751是 TPS25750的下一次迭代、可提供相对改进和/或修复功能。 在线提供了适用于 TPS25751的 EVM、但我不确定是否有适用于此器件的 EVM 版本+ BQ 器件。 您可以单独组合它们、或者用此设备替换现有版本上的设备、但 Chris 需要详细说明。
此外、由于我们在美国度假、许多器件专家目前都不在办公室。 当他们返回时、他们将研究这一点并提供响应。 请相应延迟。
谢谢。
字段
您好!
TPS25750中存在不受支持或未修复的问题。 如果您对 TPS25750没有任何问题、可以继续使用。
请遵循 EVM 作为参考/设计指南:
https://www.ti.com/lit/ug/slvucp9a/slvucp9a.pdf
目前、GUI 工具中列出了受支持的 BQ 器件。
此致、
克里斯