请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PSPICE-FOR-TI 工具与软件:
我尝试格式化一台新计算机并安装 TI 的 pspice、与其他问题类似。 但是、它表示有许多设备安装了相同的访问代码、但无法安装... 是否可以向我发送其它安装程序或其它访问代码?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我尝试格式化一台新计算机并安装 TI 的 pspice、与其他问题类似。 但是、它表示有许多设备安装了相同的访问代码、但无法安装... 是否可以向我发送其它安装程序或其它访问代码?
您的旧安装已被禁用。 现在、您可以安装全新版本的 PSpice for TI 了。
请告诉我库是否未填充。 当英语不是默认语言且存在变通办法时、这已被确定为一个问题。
最新版本包含~1000种模型、适用于 BJT、二极管、MOSFET 等简单器件。
您现在可以顺利导入1个模型(它可以有多个实例)、如果您导入1个以上的模型、则可以绘制4个波形(4个激活的标记)。
此致、
大卫