This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI:尝试使用相同访问密钥连接的设备过多。

Guru**** 2596835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1367192/pspice-for-ti-pspice-for-ti-too-many-devices-are-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

我尝试格式化一台新计算机并安装 TI 的 pspice、与其他问题类似。 但是、它表示有许多设备安装了相同的访问代码、但无法安装... 是否可以向我发送其它安装程序或其它访问代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的泰旭:

    我必须禁用旧安装。 完成此操作后、您就可以安装全新版本。

    完成后、我将在这里与您联系。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的旧安装已被禁用。 现在、您可以安装全新版本的 PSpice for TI 了。

    请告诉我库是否未填充。 当英语不是默认语言且存在变通办法时、这已被确定为一个问题。

    最新版本包含~1000种模型、适用于 BJT、二极管、MOSFET 等简单器件。  

    您现在可以顺利导入1个模型(它可以有多个实例)、如果您导入1个以上的模型、则可以绘制4个波形(4个激活的标记)。

    此致、

    大卫