团队、
我刚刚结束了4封电子邮件调查、以向我的客户证明下面的三张图显示了相同的数据、这是不明显的、因为轴的变化和缺乏粒度。
我觉得这也是以前的话题- WEBENCH工具:波特图中的范围和分辨率
图一来自 Webench 在线工具、其中两个+三个来自生成的报告:

需要考虑的改进:
1)在第一个图中,主线应该是每十倍频一条,否则次要线会出现故障。 在这里、我们看到第一个次要线没有放置在"10kHz"标签所在的中间位置。
2)图二和图三与其他图有不同的轴距(相同的波特图!),这改变了曲线的外观,令人困惑的客户。 这很糟糕。 对所有器件使用相同的范围。
3) 3)可以提高相位侧 Y 轴读取相位值的粒度。 我建议在轴本身上使用相位轴值的主线、以及两者之间的一条次要线来设置刻度。
谢谢参与。
B·M·阿曼