This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:波特图演示需要改进

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1361524/webench-power-designer-bode-plot-diagram-presentations-needs-improvement

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

团队、

我刚刚结束了4封电子邮件调查、以向我的客户证明下面的三张图显示了相同的数据、这是不明显的、因为轴的变化和缺乏粒度。

我觉得这也是以前的话题-  WEBENCHRegistered工具:波特图中的范围和分辨率

图一来自 Webench 在线工具、其中两个+三个来自生成的报告:

需要考虑的改进:

1)在第一个图中,主线应该是每十倍频一条,否则次要线会出现故障。 在这里、我们看到第一个次要线没有放置在"10kHz"标签所在的中间位置。

2)图二和图三与其他图有不同的轴距(相同的波特图!),这改变了曲线的外观,令人困惑的客户。 这很糟糕。 对所有器件使用相同的范围。

3) 3)可以提高相位侧 Y 轴读取相位值的粒度。 我建议在轴本身上使用相位轴值的主线、以及两者之间的一条次要线来设置刻度。

谢谢参与。

B·M·阿曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们可以重复这个问题。  

    我们将查看之前讨论的主题以及完成的内容。  

    我们已收到此问题、我们将很快向您更新我们的调查结果。

    感谢您的患者支持。  

    谢谢!

    此致、  
    萨特瑞什·A·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magnus Aman:

    感谢上面的帖子,下面是我们对上述建议的评论:

    1. 我们将与软件团队核实这一点、一旦我们收到来自该团队的更新、 该更新将添加到我们的任务流水线中、我们就会回复您。
    2. 当然、今后、我们将对波特图使用相同的范围、
    3. 您能否澄清一下这条评论、您是指仿真选项的结果还是所有图表、如果您可以共享图像、我们很容易理解

    此致

    沙欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Shaheen、

    当然可以。 对于#3、这里是一个对数参考刻度、我将 Webench 的刻度与在线工具图表叠加、它也有轻微的刻度线。
    我们清楚地看到、小线不适合任何系统。 如果您考虑十年1-10、那么值2的实部次要线是左侧多得多的路。 如果你考虑20十年1-100,那么中间值的次要行10必须完全在中间。

    这是否澄清了?

    B·马格努斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magnus:

    感谢您分享这些详细信息、我们将与团队分享、一旦我们可以更新、我们会及时与您联系。

    此致

    沙欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Shaheen、

    我想我不小心回答了#1。 以下是我对#3的建议:

    /M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magnus:

    感谢您分享#3的详细信息、我们将与团队核实这一点并与您联系。

    此致

    沙欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magnus Aman:

    感谢您提出所有改进点。 这肯定会帮助我们改进 Webench 图表。 我们已经将此请求转发给软件团队、并将其添加到了他们的渠道中。 由于这将根据关键性和可用带宽进行规划、因此可能需要很长时间。 目前、我们将关闭该主题。

    谢谢。此致、
    倭马亚尔