您好!
PSpice 器件搜索功能不起作用、我不知道原因。
我已经尝试了我能想到的一切,重新安装,更改路径,等等。 他们都没有发挥作用。
器件搜索窗口一直为空。
我正在我的 Surface pro 9笔记本电脑上使用它、它具有12核 i7-1255U 2.6GHz 处理器、具有32G RAM。
如果我的硬件不支持这一点、我会非常惊讶、因为我可以完美地运行 Altium Designer 以及 LTSpice。
有人遇到类似的问题吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
PSpice 器件搜索功能不起作用、我不知道原因。
我已经尝试了我能想到的一切,重新安装,更改路径,等等。 他们都没有发挥作用。
器件搜索窗口一直为空。
我正在我的 Surface pro 9笔记本电脑上使用它、它具有12核 i7-1255U 2.6GHz 处理器、具有32G RAM。
如果我的硬件不支持这一点、我会非常惊讶、因为我可以完美地运行 Altium Designer 以及 LTSpice。
有人遇到类似的问题吗?

请尝试以下操作:
尝试清除注册表中的工作区并使用(如果有用)。 为此:
1.关闭 PSpice for TI
2.打开注册表编辑器,然后转至 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Orcad\Capture博 文库 Pspice_Install 23.1.0
3.删除23.1.0文件夹
4.现在、再次启动 PSpice for TI、看看它现在是否起作用。
如果问题仍然存在、请确认以下事项:
1.如果.db 文件存在或不在$CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\中
2.如果。 OLBS 位于上述位置。
尊敬的 Weinan:
我传递了你的请求打电话。
以下是输入:
用户是否可以确认以下内容:
您已经完成了上面的操作、我将与 Cadence 分享。
您能执行以下操作吗?
大卫
您能否仔细检查.db 文件? 您上周显示的图像仅显示。 OLB、.lib 和.libsig、但这可能就是文件夹的排序方式。
要查找的文件是 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir 中的 pspmetadata.db 。
该文件夹中是否有 LibraryUpdate.log 文件?
您也可以尝试按修改日期排序、但如果这些文件未得到更新、则可能无法正常工作。
大卫
哦、我确实找到了 pspmetadata.db 文件、它已经存在。
以及 LibraryUpdate.log 文件、可从随附的中查看。