This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice 器件搜索为空

Guru**** 2599605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1355485/pspice-for-ti-pspice-part-search-empty

器件型号:PSPICE-FOR-TI

您好!  

PSpice 器件搜索功能不起作用、我不知道原因。  

我已经尝试了我能想到的一切,重新安装,更改路径,等等。 他们都没有发挥作用。

器件搜索窗口一直为空。

我正在我的 Surface pro 9笔记本电脑上使用它、它具有12核 i7-1255U 2.6GHz 处理器、具有32G RAM。

如果我的硬件不支持这一点、我会非常惊讶、因为我可以完美地运行 Altium Designer 以及 LTSpice。

有人遇到类似的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试以下操作:

    尝试清除注册表中的工作区并使用(如果有用)。 为此:
    1.关闭 PSpice for TI
    2.打开注册表编辑器,然后转至 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Orcad\Capture博 文库 Pspice_Install 23.1.0
    3.删除23.1.0文件夹


    4.现在、再次启动 PSpice for TI、看看它现在是否起作用。

    如果问题仍然存在、请确认以下事项:

    1.如果.db 文件存在或不在$CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\中
    2.如果。 OLBS 位于上述位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持!

    我尝试了你建议的步骤,但它仍然不起作用。  

    我认为.db 文件不在那里、如下面的屏幕截图所示。

    但是,.olbs 文件存在。

    然而,我已经重新安装了程序很多次,但它没有帮助。  

    相同的安装文件可以在另一台笔记本电脑上正常运行。

    您是否有更多关于它的线索?  

    谢谢  

    Br

    渭南市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weinan:

    一台笔记本电脑。 是您的帐户吗? 您是在家中还是在工作中安装?

    请尝试关闭 VPN、看看这是否允许更新库。  

    我可以使用 Cadence 设置一个呼叫来帮助调试该情况。 因为它在另一台计算机上工作、所以我确信这是可以解决的。

    是的、这之前已经发生过、但似乎是逐案发生的。 没有我知道的只是等待应用的通用解决方案。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉这么晚才回复。

    我有两个账户。 我在家里都安装了、网络应该不会有问题。  

    我认为我没有启用 VPN。

    如果我们可以与 Cadence 建立在线支持来帮助我、那将非常好。 请问您会给我发送邀请吗?

    提前感谢您!

    此致

    渭南市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我一定可以联系他们进行设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weinan:

    我传递了你的请求打电话。  

    以下是输入:

    用户是否可以确认以下内容:

    1. 如果.db 文件存在或不在$CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\中
    2. 如果。 OLBS 位于上述位置。

    您已经完成了上面的操作、我将与 Cadence 分享。

    您能执行以下操作吗?

    1. 开始捕捉
    2. 运行  Dbot45V Helper_Re 在命令窗口中 (如果未显示在底部、请从以下位置启用  "视图">"命令"窗口 )。
    3. 关闭捕获并重新启动

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否仔细检查.db 文件? 您上周显示的图像仅显示。 OLB、.lib 和.libsig、但这可能就是文件夹的排序方式。

    要查找的文件是 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir 中的 pspmetadata.db 。

    该文件夹中是否有 LibraryUpdate.log 文件?  

    您也可以尝试按修改日期排序、但如果这些文件未得到更新、则可能无法正常工作。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    很抱歉我迟到了回复。


    我再次检查,但在 $CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\下找不到.db 文件

    我找到了。 但 OLBS 文件。

    这可能是根本原因吗?

    但我们怎样才能获得这些.db 文件呢?  

    我再次重新安装,仍然不工作。

    /渭南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我确实找到了 pspmetadata.db 文件、它已经存在。

    以及 LibraryUpdate.log 文件、可从随附的中查看。

    e2e.ti.com/.../7823.LibraryUpdate.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了所有的方法,但没有一个工作。  
    我想我们需要设置在线支持、您同意吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 我已经向您分享了联系信息。 让我按一下。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wienan:

    我想您现在还好。

    只是把说明在这里,以防这张票被发现在搜索。

    将 lang=en-US 添加到 orCEFSettings.ini

    可使用搜索找到文件。 它是 PSpice_TI\tools\bin 文件夹的一部分。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实是根本原因。 再次感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我有同样的问题、您能告诉我如何修复吗?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是把说明在这里,以防这张票被发现在搜索。

    将 lang=en-US 添加到 orCEFSettings.ini

    可使用搜索找到文件。 它是 PSpice_TI\tools\bin 文件夹的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了、谢谢。