主题中讨论的其他器件:SN74LV4051A、
您好、TI 工程师
我上周升级了"PSpice for TI"。 当我尝试启动 PSpice for TI 时、"PSpice Part Search"和"Modeling App"窗口 是空白的。 然后、我 通过 (Help >"重新安装 TI 模型和库")上传 TI 器件模型、模型库仍然无效。
因此、我完全卸载了"PSpice for TI"、并下载了 PSpice for TI 的最新修订版、安装后、由于模型库无效、仍然无法工作。 我重复多次关于重新安装"PSpice for TI"并重新加载"TI 模型和库"、仍然无法工作。
详细信息如下
1. 在重新安装后启动"PSpice for TI"。

2. 加载由 TI CST - Joselito Go 通过"File -> Open->Project->SN74LV4051A.OPJ"提供的"sclm11t"无效。

3、 点击"Help->Reinstall TI models and libraries、然后重新启动模型和库、等待几分钟、直到库配置完成。

4. 重新加载"sclm11t"、模型库仍然无效。

5、 根据 CAPTURE/pSPICE 库配置检查 CAPTURE 和 pSPICE 库路径、没有发现任何问题。
BTW、
似乎许多用户都遇到了相同的问题,他们正在等待回复,请参见以下链接。

非常感谢您可以帮助解决此问题。
此致
海龙