This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice for TI 模型库问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1331669/pspice-for-ti-pspice-for-ti-model-lib-issue

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:SN74LV4051A

您好、TI 工程师

我上周升级了"PSpice for TI"。 当我尝试启动 PSpice for TI 时、"PSpice Part Search"和"Modeling App"窗口 是空白的。 然后、我 通过 (Help >"重新安装 TI 模型和库")上传 TI 器件模型、模型库仍然无效。

因此、我完全卸载了"PSpice for TI"、并下载了 PSpice for TI 的最新修订版、安装后、由于模型库无效、仍然无法工作。 我重复多次关于重新安装"PSpice for TI"并重新加载"TI 模型和库"、仍然无法工作。

详细信息如下

1.   在重新安装后启动"PSpice for TI"。

2.  加载由 TI CST - Joselito Go 通过"File -> Open->Project->SN74LV4051A.OPJ"提供的"sclm11t"无效。

3、  点击"Help->Reinstall TI models and libraries、然后重新启动模型和库、等待几分钟、直到库配置完成。

4.  重新加载"sclm11t"、模型库仍然无效。

5、 根据 CAPTURE/pSPICE 库配置检查 CAPTURE 和 pSPICE 库路径、没有发现任何问题。

BTW、  

似乎许多用户都遇到了相同的问题,他们正在等待回复,请参见以下链接。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1328680/pspice-for-ti-questions?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PSPICE-FOR-TI 号

非常感谢您可以帮助解决此问题。

此致  

海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要它能正常工作、就没关系。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它真的很有效,THX