工具与软件:
您好!
我们生产了 TIDA-020047参考设计、并且面临无法输出 以下电压的 PMIC 相关问题:1.8V、1.2V 和1.0V。
我们检查了以下测试点及其正常状态:
- TP9上存在12V 电压
- TP42上存在3.3V 电压
但我们在 J9连接器中找不到来自 PMIC 输出的电压、位置为:
- 在引脚1/4处为1.8V
- 在引脚7/10处为1.2V
- 引脚25/28处为1.0V
我们已通过10K Ω 电阻将 PMIC 的 GPIO2拉至 GND、以触发看门狗。
您能否帮助我们解决这个问题:我们缺少任何使 PMIC 输出所需电压的指令?
谢谢。
此致。