This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:PMIC 不工作

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1369725/tida-020047-pmic-not-working

器件型号:TIDA-020047

工具与软件:

您好!

我们生产了 TIDA-020047参考设计、并且面临无法输出 以下电压的 PMIC 相关问题:1.8V、1.2V 和1.0V。

我们检查了以下测试点及其正常状态:

  • TP9上存在12V 电压
  • TP42上存在3.3V 电压

但我们在 J9连接器中找不到来自 PMIC 输出的电压、位置为:

  • 在引脚1/4处为1.8V  
  • 在引脚7/10处为1.2V
  • 引脚25/28处为1.0V

我们已通过10K Ω 电阻将 PMIC 的 GPIO2拉至 GND、以触发看门狗。

您能否帮助我们解决这个问题:我们缺少任何使 PMIC 输出所需电压的指令?

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMIC 看门狗默认为开。 因此、需要对其进行维护或禁用、以使电源保持开启状态。   这可以通过  PMIC_GPIO2上的下拉电阻或通过 SPI 对 PMIC 进行写入来实现。  这必须在复位释放后的500ms 内完成。

    我知道您选择使用10k 电阻器禁用看门狗。  PMIC GPIO2处的电压是多少?  由于 R36为10k、我认为下拉电阻器会更强。  我推荐1k.  这将禁用 PMIC 看门狗。   

    此外、TCAN1043A 还包含一个 TSW 计时器。 如果 nSTBY 和 EN 未在4分钟内开启、收发器会进入睡眠状态并关断前置稳压器。  因此、在您的软件中、您需要确保包括以下各项:

    1. SoC、从复位释放开始在500ms 内通过 PMIC 看门狗或禁用看门狗。 (除非使用1k 下拉电阻来禁用安全装置)
    2. SoC 向 PMIC 写入 SPI 命令以使 PMIC_GPIO1 (can_nSTBY)为高电平。
    3. SoC 通过驱动高 CAN_EN (引脚 C17)来启用 TCAN
    4.需要启用降压稳压器4才能进行双芯片操作。 这是 FE2的射频电源。  

    此外、请:

    检查是否未安装 R216。

    检查 R218是否未安装。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的 回答、它解决了我的问题。