主题中讨论的其他器件: TIDA-00195、 UCC21750、 LAUNCHXL-F28027
工具与软件:
团队成员、您好!
我们可以看到、"STO 参考设计(1oo2)经过 TUEV SUED 评估、通常符合 SIL 3和 PL e | Cat. 3" 和"MCU (SIL 1)和软件不是此设计的一部分。" 参阅用户指南。
问题1:此等级(SIL 3)是否适用于包含 MCU (SIL1)且相应地实现了软件以至少满足 SIL 1的整个系统? 还是仅适用于没有 MCU 的 TIDA-01599?
Q2、如果 SIL 3级仅适用于 TIDA-01599而不带 MCU、是否可以通过软件获得整个系统的 SIL 3级?TIDA-01599和1ea MCU (SIL1)?
Q3、如果我们无法使用 TIDA-01599和1ea MCU (SIL1)使整个系统达到 SIL 3级、那么如何才能获得 SIL 3级? 是否有可能获得 SIL3等级、同时增加2ea MCU (SIL1)?
请回顾一下并告诉我您的意见。
谢谢你。