This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01599:SIL 级

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01599, TIDA-00195, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1370616/tida-01599-sil-grade

器件型号:TIDA-01599
主题中讨论的其他器件: TIDA-00195UCC21750LAUNCHXL-F28027

工具与软件:

团队成员、您好!  

我们可以看到、"STO 参考设计(1oo2)经过 TUEV SUED 评估、通常符合 SIL 3和 PL e | Cat. 3" 和"MCU (SIL 1)和软件不是此设计的一部分。" 参阅用户指南。

问题1:此等级(SIL 3)是否适用于包含 MCU (SIL1)且相应地实现了软件以至少满足 SIL 1的整个系统? 还是仅适用于没有 MCU 的 TIDA-01599?  

Q2、如果 SIL 3级仅适用于  TIDA-01599而不带 MCU、是否可以通过软件获得整个系统的 SIL 3级?TIDA-01599和1ea MCU (SIL1)?

Q3、如果我们无法使用 TIDA-01599和1ea MCU (SIL1)使整个系统达到 SIL 3级、那么如何才能获得 SIL 3级? 是否有可能获得 SIL3等级、同时增加2ea MCU (SIL1)?  

请回顾一下并告诉我您的意见。  

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对 TIDA-01599的提问。 请参阅下面我对您的问题的回答。

    是的、为了实现 SIL3、我们需要对负载开关运行诊断。 在 TIDA-01599硬件中、我们假设此诊断(测试信号生成、读回反馈信号)在 MCU 上运行。 由于 MCU 运行诊断以确保安全性、因此 它需要至少满足 SIL 1本身的要求。
    您可以在此处找到更多详细信息: 概述 STO 概念 TIDA-01599、第 4.4.5章 MCU (SIL 1)诊断覆盖

    这可以回答您的问题吗?  

    谢谢。  

    此致、
    Martin


      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!  

    感谢您的评论。  

    对于"澄清资料"、  

    要实现 SIL3、我们是否需要1ea  MCU (SIL 1)或2ea MCU (SIL 1)模块?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    TIDA-01599 TUEV 概念中使用了单个 MCU (SIL1)进行诊断以实现 SIL 3。 系统方框图也指明了这一点、其中 MCU 框中显示: 两个通道的 MCU (SIL1)诊断、请参阅下面的。  


    您可以在此处找到更多详细信息: 概述 STO 概念 TIDA-01599、第 4.4.5章 MCU (SIL 1)诊断覆盖。

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!  

    更多问题、  

    您能否告诉我   在 TIDA-01599中使用的是哪个 TI C2000 MCU LaunchPad 开发套件?  

    请告诉我 C2000器件名称。  

    那么上面方框图的功率级是 TIDA-00195? 对吗?  

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dino

    上面的方框图来自 TIDA-01599设计指南。 功率级可采用 TIDA-00995、但不限于此种方法。 我们可以使用其他及更新的 CMOS 栅极驱动器(例如 UCC21750)或简单的栅极驱动器(例如 UCC53XX)。  

    TIDA-010599使用 LAUNCHXL-F28027开发套件仅进行测试、未实施安全软件。 软件不再可用、

    对于 SIL1 MCU、除了 STO 诊断外、还取决于客户需要做什么。 对于简单的诊断、甚至可以选择 MSPM0。  

    我建议向您的客户核实除了 STO 诊断之外、他们还需要哪些附加功能、然后在可实现 SIL1的最合适 MCU 上与 C2000和 MSPM)产品线保持一致。

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin  

    感谢您的评论。  

    但我 在 TI.com 上找不到 TIDA-00995。 该设计是否未发布? 如何获得 TIDA-00995的设计文件?  

    对于 LAUNCHXL-F28027开发套件、是否 可以共享测试软件进行测试?   

    客户想要使原型板与 TIDA-010599、STO 块、C2000 MCU LaunchPad、隔离式电源和功率级相同。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    感谢您的反馈。 我制作了一个拼写错误、抱歉。 正确编号为 TIDA-00195: https://www.ti.com/tool/TIDA-00195

      LAUNCHXL-F28027开发套件的更多信息。 MCU 和软件不是 TUEV 评估的一部分。 请参考 TIDA-01599概念。
    概述 STO 概念 TIDA-01599。  

    如上所述、我们没有要共享的软件、它们是较新的 C2000器件、其中一些甚至获得了安全认证。

    我建议与 C2000 MCU 团队联系、使用最新的 MCU 并获得实现 SIL1和诊断功能所需的支持。  

    此致、
    Martin