大家好、团队成员:
我想使用 PSPICE、但我发现它 无法连接到许可证。
我还尝试下载并重新安装、但仍然遇到此问题。 可以帮帮我吗?

谢谢
简森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员:
我想使用 PSPICE、但我发现它 无法连接到许可证。
我还尝试下载并重新安装、但仍然遇到此问题。 可以帮帮我吗?

谢谢
简森
简森、您好!
我将通过 Cadence 进行跟进、以了解该误差是什么。
您现在是否能够使用该工具? 消息中显示您有30天的时间。
另外、请与我分享以下文件。
license.txt 的路径为%appdata%\Cadences\VBL\TI_PSpice_231\license
cdsPspiceTIlog.txt 位于%appdata%\Cadences\PSpiceTIInstall
此致、
David
尊敬的 David:
请检查以下文件。谢谢!
e2e.ti.com/.../6874.license.txt
e2e.ti.com/.../6874.cdsPspiceTIlog.txt
谢谢!
简森
简森、您好!
由于这是许可证问题、请尝试以下操作并将结果发送给我:
您将为您的帐户设置环境变量(您可能具有系统访问权限、也可能没有系统访问权限)。 这将在程序尝试访问/更新许可证信息时记录活动。 这将为我们提供有关正在发生什么的线索。
CDS_LIC_QA_TEST 环境变量
CDS_LIC_QA_TEST 环境变量是在运行 Cadence 工具的客户端系统上设置的可测试代码。 该变量设置为对许可问题进行故障排除。 在调用 Cadence 工具之前必须设置 CDS_LIC_QA_TEST。 该变量的值是系统上的任何可写入区域。
窗口:
访问 Windows 按钮、然后运行系统属性高级>环境变量>系统变量>新建> CDS_LIC_QA_TEST = c:\cadence\qalog.txt
设置此变量后、调用该工具。 如果您遇到许可错误、请将 qalog.txt 文件发送至客户支持(在本例中为我)。 qalog.txt 文件会随着时间的推移而变得非常大。 因此、最好在解决问题时取消设置变量。
注意:请勿在 c:\驱动器中设置此变量、因为您可能没有写入权限、文件将不会被创建。 请在 c:\cadence 中或在另一个驱动器(如 d:\)中设置。
David
尊敬的 David:
感谢您的支持, 我现在仍然有这个问题、请检查这个文件。 谢谢!

简森
简森、您好!
您能否检查您/您的公司是否在其 DNS 记录中添加了 TI 服务器。
David
简森、您好!
在进一步查看时、您似乎只复制/粘贴了上面链接的 Web 文章中的命令。
TI 服务器不是输入的一部分。 您需要在 DNS 服务器中查找条目。 您的网络管理员应该能够帮助您做到这一点。
此致、
David