This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010047:关于 TIDA-010047参考设计的电源规格设计申请设计支持

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1374964/tida-010047-request-for-design-support-for-power-supply-specification-about-tida-010047-reference-design

器件型号:TIDA-010047

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)团队:

我们目前正在着手一个需要可靠且高效的电源单元的项目、我们正在寻求德州仪器(TI)的设计支持、以确保实现最佳性能。

以下是我们正在设计的电源的规格:

  1. 输入电压(Vin)标称值:  230VAC/50Hz
  2. 输入电压范围:  85-265VAC/50Hz
  3. 无负载时的输出电压:  24±0.5V
  4. 输出功率:  144W
  5. 纹波+噪声:  <1%
  6. 效率:  >85%
  7. 线性/负载调节:  <1%
  8. 输出短路保护

在我们的初始研究中、我们看到了 TIDA-010047参考设计。 我们想知道此参考设计是否适合上述项目规格。 具体而言、我们希望了解此设计满足我们要求的程度、以及是否需要进行任何修改以使其与我们所需的性能标准保持一致。

我们感谢您在以下领域提供帮助:

  • 如果 TIDA-010047不完全适用、建议使用任何替代交流/直流转换器 IC 或模块。
  • 相关的参考设计或应用手册、可指导我们实现指定的电源特性。
  • 有助于开发流程的设计工具或软件。
  • 任何其他组件或注意事项、以确保高效率和可靠性。

您的专业知识和指导将对我们非常宝贵、因为我们致力于开发强大的解决方案。 我们欢迎您提出任何建议或建议。

提前感谢您的支持。

此致、

Mohd Sahid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohd:  

    这是一个很适合您使用的参考。 输出设计为最高20V、因此需要在此处进行更改。 可能是新的变压器。

    最好使用 Power Stage Designer 来帮助进行计算。

    谢谢!

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您对 TIDA-010047参考设计的反馈。 感谢您的见解。

    根据您的建议、我知道 TIDA-010047的输出设计为最高20V、需要进行修改才能实现我们所需的24V 输出。 我们将考虑为这种调整选择一个合适的新变压器。

    此外、我将使用 Power Stage Designer 来帮助进行必要的计算。 但我注意到有源钳位反激式(ACF)拓扑设计在 Power Stage Designer 中不可用。 如果您有关于如何解决此局限性的指导或资源、敬请原谅。

    再次感谢您的支持。 我将联系德州仪器(TI)、以获得有关这些方面的进一步帮助、并确保我们符合我们的项目规格。

    此致、

    Mohd Sahid