This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:隔离式3.3_AUX 电源生成

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1376173/lm51551-isolated-3-3_aux-supply-generation

器件型号:LM51551
主题中讨论的其他器件:LM5155

工具与软件:

您好、我想使用外部 MOSFET 生成隔离式3.3V AUX 电源。  

请推荐合适的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    感谢您使用 E2E。

    由于您要实现隔离式拓扑、我建议在反激式设计中使用 Usig LM5155。

    您的输入电压和输出功率要求是什么?

    请查看该参考设计:https://www.ti.com/tool/PMP30921

    它使用多个输出、其中一个为3.3V。

    如果您还有其他问题、请随时提问。

    此致、

    Moritz