请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51551 主题中讨论的其他器件:LM5155
工具与软件:
您好、我想使用外部 MOSFET 生成隔离式3.3V AUX 电源。
请推荐合适的电路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Amit、您好!
感谢您使用 E2E。
由于您要实现隔离式拓扑、我建议在反激式设计中使用 Usig LM5155。
您的输入电压和输出功率要求是什么?
请查看该参考设计:https://www.ti.com/tool/PMP30921
它使用多个输出、其中一个为3.3V。
如果您还有其他问题、请随时提问。
此致、
Moritz