This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:LM74930-Q1

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74930-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1375744/pspice-for-ti-lm74930-q1

器件型号:PSPICE-FOR-TI
Thread 中讨论的其他器件:LM74930LM74930-Q1

工具与软件:

您好!

我正在尝试对 LM74930进行仿真。

当我运行 PSpice 时、我会得到以下信息:

--- 信息(ORPROBE-3209):模拟配置文件:启动-传输-------
信息(ORPROBE-3183 ):模拟运行...
**配置文件:"startup-Trans"[ c:\Users\Dante\OneDrive\Desktop\ICT_customers\airsync\airsync-bridge\ti pspice\snom787\lm74930-q1_tra
读数和检查电路
警告(ORPSIM-15246):库索引文件 nom.ind 格式不正确
info (ORPSIM-15422):为库文件 nom.lib 创建新的索引文件 nom.ind。
为库"c:\Users\Dante\OneDrive\Desktop\ICT_customers\airsync\airsync-bridge\ti pspice\snom787\nom.lib"创建索引文件
请耐心等待。 这可能需要几分钟...
错误(ORPSIM-15116):找不到库文件 filtsub.lib。
错误(ORPSIM-15107):无法为库文件"c:\Users\Dante\OneDrive\Desktop\ICT_customers\airsync\airsync-bridge\ti pspic\snom787\nom.lib"创建索引。
错误(ORPSIM-15460):子电路 LM74930_A 未定义
错误(ORPSIM-15460):子电路齐纳二极管未定义
电路有错误...运行中止
有关详细信息、请参阅输出文件
INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止

我尝试了与此相关的尝试、即重新安装 TI 模型和库、然后使用我在帖子中找到的文件覆盖文件。

(nom_pspti.lib)

这不起作用。

欢迎提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    LM74930-Q1的模型目前仅在 OrCAD PSpice 中工作、而在 PSpice for TI 中不工作。 很抱歉给您带来不便。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是说,如果我下载免费试用版的 Cadence for PSpice 模型将工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    是的、理解是正确的。

    此致、

    Shiven Dhir