This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568236:PSpice for TI 的仿真在温度变化时存在的问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1376382/tps568236-pspice-for-ti-problem-with-simulation-over-temperature-changes

器件型号:TPS568236

工具与软件:

我正在尝试在 TI 的 PSpice 中在85°C 的温度下对 TPS568236进行仿真、并且收到一个错误、我认为它与电路内部的二极管有关。 我发现这种情况很奇怪、因为我认为根据我所做的温升计算、热性能应该很好。 有什么方法解决此问题的建议吗? 提前感谢。

 e2e.ti.com/.../TPS568236-trans.out.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah

    我们的任何模型都不能在温度变化…下工作 它只会得到室温行为 。

    可能与二极管内部模型有关、该模型接受温度依赖性、并导致浮点错误或某种收敛问题。

    谢谢你

    救世主